ATV310变频器面板显示--04是表示什么?
问题描述:
ATV310变频器面板显示--04是表示什么?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
ATV310变频器面板显示“--04”表示变频器正在执行直流注入制动,出现的原因可能有以下几种:
1、在斜坡减速停车完成后短暂显示“--04”。这个是正常现象,如果不需要直流注入制动,可以将[504.0]自动直流注入参数设置为 “00”,即无直流制动注入;
2、停车后一直显示“--04”。这个可能是把[504.0]自动直流注入参数设置为 “02”,即连续直流注入,如果不想显示“--04”,将[504.0]设置为 “00” 即可;
3、在停车过程中显示“--04”。可能原因是停车类型设置了直流注入停车或是设置了直流制动注入停车端子,即 [502.0]停车类型参数设置了“03”,或[502.4]直流注入分配参数设置了某个端子,相关参数设置内容如下:
是否有帮助?