我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LULC033通讯模块的Modbus地址、波特率和格式如何设置?
问题描述:
LULC033通讯模块的Modbus地址、波特率和格式如何设置?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

1,Modbus地址的设置

如下图,LULC033模块上有一组拨码开关,通过此拨码开关设置Modbus地址,设置范围位1-32,出厂默认为1,如拨码A状态,拨码B状态表示地址为20。

2,波特率和通讯格式的设置

LULC033通讯模块不需要设置波特率和格式,波特率和格式是可以自适应的,出厂默认的是19200,和8E1或8E2,可以直接连接;如果不是默认值,需要将通讯模块断电重新上电,此时comm和ERR灯会快速交替闪烁,表示正在自适应波特率和格式,自适应成功后ERR灯熄灭,comm灯闪烁,通讯连接成功。