我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LULC033通讯模块的通讯超时时间是多少?如何是设置?
问题描述:
LULC033通讯模块的通讯超时时间是多少?如何是设置?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

LULC033通讯模块的通讯超时时间只能通过通讯设置,通讯超时的参数地址是10#681,该参数出厂默认是6000,表示通讯超时时间是60s。10#681设置范围是1-65531,即通讯超时设置范围是0.01-655.31s。