我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]如何获取M241 PLC固件文件?

问题描述:
如何获取M241 PLC固件文件?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

M241 PLC常用固件根据所用的编程软件版本不同有如下几种:

1. SoMachine V4.x软件平台推荐使用固件v4.0.6.42

New firmware for M241 v4.0.6.42:https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/M241_Firmware_V4.0.6.42/

New firmware for M241 v4.0.6.41:https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/M241_Firmware_v4.0.6.41/

2. 若使用 EcoStruxure Machine Expert 软件进行编程,一般不需要单独下载固件文件,直接使用软件自带的固件文件即可,默认的存储路径是C:\ProgramData\EcoStruxure Machine Expert\FirmwareRepository\Controls

其它版本的固件文件见附件:



附件
M241_5.3.78.1(V5.1.9.35 适用于机器专家V2.0.2.1软件)_20220830164011.sefirmware
M241_5.3.61.8(V5.1.9.14 适用于机器专家V2.0和V2.0.0.1软件)_20220830164011.sefirmware
M241_5.1.44.1(V5.0.8.4 适用于机器专家V1.2.0至V1.2.9软件)_20220830164011.sefirmware