我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310变频器为什么只有REF和800-菜单,找不到CONF菜单?
问题描述:
ATV310变频器为什么只有REF和800-菜单,找不到CONF菜单?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

当ATV310A变频器设置了密码时,变频器只能在监视(800-)和给定(REF)菜单上切换,不能显示CONF菜单。要解锁变频器,请进入800-菜单,转至 999 参数, 输入有效密码,然后按 ENT。再进入菜单即可显示CONF菜单。