我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310A变频器模拟量输出AO1可以通过Modbus通讯直接改变输出值吗?
问题描述:
ATV310A变频器模拟量输出AO1可以通过Modbus通讯直接改变输出值吗?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A变频器模拟量输出AO1可以通过Modbus通讯直接改变输出值。需要AO1未分配功能,将AO1设为对应信号类型,通过写地址5271(AO1C)或5261(AO1R)都可以实现。

如果AO1设为电压信号,写地址5271对应的单位为0.001V;如果AO1设为电流信号,写地址5271对应的单位为0.001mA。写地址5261对应关系为0~8192。

比如216.0设为00,216.1设为4A。写地址5261的话,4-20mA对应0~8192。