我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器Modbus通信参数如何设置?

问题描述:
ATV320变频器Modbus通信参数如何设置?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:ATV320操作方式

ATV320相关资料下载请点击右侧文字下载:ATV320相关资料

ATV320变频器Modbus通信只需要设置:Modbus地址、Modbus波特率、Modbus格式这几个参数,变频器作为Modbus通信从站,这几个参数需要根据上位机的通信配置去设置。以变频器Modbus通信从站地址为1 ,波特率19200,通信格式8位、偶校验、停止位1位为例,参数设置方法如下:

注意:通讯参数设置完成后,需要将变频器重新上电才会生效。