我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器通过通用密码重置安全功能密码时,配置的安全功能会被重置吗?

问题描述:
ATV320变频器通过通用密码重置安全功能密码时,配置的安全功能会被重置吗?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器通过通用密码重置安全功能密码时,已经配置的安全功能参数不会被重置,这些安全功能参数保持不变。

如果需要重置安全功能参数,可以通过“配置菜单”中的“重置配置”实现,如下图: