我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610,ATV340,ATV630,ATV930变频器风扇计数警告是什么意思?

问题描述:
ATV340、ATV610、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器风扇计数警告是什么意思?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器; ATV610变频器

解决方法:

ATV610,ATV340,ATV630,ATV930变频器会累计风扇运行时间,当风扇运行时间【FPbt】达到45000小时后,就会触发风扇计数警告。

如需要手动清零,则路径为【完整设置】→【维护】→【时间计数器复位】-【复位风扇计数器】。设置好后风扇运行时间清零,风扇计数警告消失。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。