我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Modicon X80 I/O平台电流或电压模拟量模块的通道数据范围是多少?

问题描述:
Modicon X80 I/O平台电流或电压模拟量模块的通道数据范围是多少?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

Modicon X80 I/O平台电流或电压模拟量模块的通道数据范围可以在模块对应通道的【配置】菜单中进行配置或查看,步骤为:双击对应的模拟量模块——选中通道n——在配置选项卡的"范围"列中选择模拟量信号类型——双击"比例"列中的"%..",在弹出的"参数通道n"窗口中配置或查看该通道的比例参数即可。

默认情况下,单极量程是 0 至 +10000 ,双极量程是 -10000 至 +10000,用户也可以自定修改量程范围数值。下图示例中,BMXAMI0810的通道0范围是双极性信号-10~+10V,通道1范围是单极性信号1..5 V / 4..20 mA,其通道配置如下图所示: