我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]BMXART0414/0814 热电偶/热电阻模块的通道数据范围是多少?

问题描述:
BMXART0414/0814 热电偶/热电阻模块的通道数据范围是多少?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXART0414/0814 热电偶/热电阻模块可以采集热电阻、热电偶和电压信号,根据信号类型不同,其对应的通道数据范围也不同。它的通道数据范围可以在模块对应通道的【配置】菜单中进行配置或查看,步骤为:双击对应的模拟量模块——选中通道n——在配置选项卡的"范围"列中选择温度信号类型——双击"比例"列中的"%.."或“1/10℃”(或点击箭头标识),在弹出的"参数通道n"窗口中配置或查看该通道的“比例调整”或“单位”等参数即可。

如下图示例中,BMXART0814的通道0/1/3信号类型分别为热电偶 K 、Pt100 IEC、+/-160 mV电压,其通道配置如下图所示: