我们今天能为您提供什么帮助?

ST6系列触摸屏如何进入系统配置菜单?

问题描述:
ST6系列触摸屏如何进入系统配置菜单?

所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏

解决方法:

ST6系列触摸屏进入系统配置菜单有两种方式

1.用触摸手势进入,需在软件中设置,在工程属性的【功能】--【选项】--【偏好】,勾选【显示硬件配置】,配置好后的触摸屏点击两对角可进入系统配置菜单,否则不能进入系统配置菜单

2.在画面上显示,在画面从工具箱中拖出硬件配置,运行时配置会自动显示在该区域