EcoStruxure Operator Terminal Expert软件平台的触摸屏与西门子PLC通讯的驱动程序有哪些?
问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert软件平台的触摸屏与西门子PLC通讯的驱动程序有哪些?所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert应用环境:
EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.2 Service Pack 1解决方法:
截止到EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.2 Service Pack 1版本,所支持的西门子PLC通讯驱动有三个可供选择:SIMATIC S7 MPI Direct、SIMATIC S7 Ethernet、TIA Portal Ethernet,用户需根据所用的CPU系列来选择合适的通讯驱动程序,如下表所示。
串口通讯的CPU系列及驱动程序:

以太网通讯的CPU系列及驱动程序:



是否有帮助?