[Q&A]BMXDDI1603(H)的接线端子型号是什么?
问题描述:
BMXDDI1603(H)的接线端子型号是什么?所属产品线:
Modicon X80 I/O平台解决方法:
BMXDDI1603(H)的接线附件有2种:接线端子块、飞线电缆,其具体型号分别如下(以下6个型号任选其一即可):
接线端子块:
BMXFTB2000:压线式可拆卸端子块
BMXFTB2010:螺钉式可拆卸端子块
BMXFTB2020:弹簧式可拆卸端子块
飞线电缆:
BMXFTW301:带颜色编码3m飞线电缆
BMXFTW501:带颜色编码5m飞线电缆
BMXFTW1001:带颜色编码10m飞线电缆
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。