我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BMXDRA0805(H)的接线端子型号是什么?
问题描述:
BMXDRA0805(H)的接线端子型号是什么?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXDRA0805(H)的接线附件有2种:接线端子块、飞线电缆,其具体型号分别如下(以下6个型号任选其一即可):

接线端子块:

BMXFTB2000:压线式可拆卸端子块

BMXFTB2010:螺钉式可拆卸端子块

BMXFTB2020:弹簧式可拆卸端子块

飞线电缆:

BMXFTW301:带颜色编码3m飞线电缆

BMXFTW501:带颜色编码5m飞线电缆

BMXFTW1001:带颜色编码10m飞线电缆