问题描述:
BMXMSP0200的接线端子型号是什么?所属产品线:
Modicon X80 I/O平台解决方法:
BMXMSP0200的接线端子型号如下(以下2个型号任选其一即可):
BMXFTB2800:压线式可拆卸端子块
BMXFTB2820:弹簧式可拆卸端子块
注:BMXMSP0200和LXM32C或LXM32M配合时可选附件:VW3M8223R30,此附件一端是RJ45连接器接到LXM32伺服驱动器,一端是飞线接到BMXMSP0200的接线端子上。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
BMXMSP0200的接线端子型号如下(以下2个型号任选其一即可):
BMXFTB2800:压线式可拆卸端子块
BMXFTB2820:弹簧式可拆卸端子块
注:BMXMSP0200和LXM32C或LXM32M配合时可选附件:VW3M8223R30,此附件一端是RJ45连接器接到LXM32伺服驱动器,一端是飞线接到BMXMSP0200的接线端子上。
是否有帮助?