我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]BMXART0814(H)的接线端子型号是什么?

问题描述:
BMXART0814(H)的接线端子型号是什么?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXART0814(H)的接线附件有2种:飞线电缆、与ABE7基座配合使用的接线电缆,其具体型号分别如下(以下5种电缆任选1种即可,BMXFCA*这种电缆需要另外选配ABE7基座):

飞线电缆:

BMXFCW301S:带有颜色编码3m电缆(需要2根)

BMXFCW501S:带有颜色编码5m电缆(需要2根)

与ABE7基座配合使用的接线电缆(需配合ABE7基座使用):

BMXFCA152:另一端接ABE7基座的1.5m电缆(需要2根)

BMXFCA302:另一端接ABE7基座的3m电缆(需要2根)

BMXFCA502:另一端接ABE7基座的5m电缆(需要2根)

注:上述附件一个模块需要选择2根电缆。ABE7基座型号可参考:ABE7CPA412。1个BMXART0814(H)需要选2个ABE7基座,详细请查看选型样本确定。