我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BMXAMO0802(H)的接线端子型号是什么?
问题描述:
BMXAMO0802(H)的接线端子型号是什么?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXAMO0802(H)的接线附件有3种:接线端子块、飞线电缆、与ABE7基座配合使用的接线电缆,其具体型号分别如下(以下7种附件任选1种即可,BMXFTA*这种电缆需要另外选配ABE7基座):

端子块:

BMXFTB2000:压线式可拆卸端子块

BMXFTB2010:螺钉式可拆卸端子块

BMXFTB2020:弹簧式可拆卸端子块

飞线电缆:

BMXFTW301S:带有颜色编码3m电缆

BMXFTW501S:带有颜色编码5m电缆

与ABE7基座配合使用的接线电缆(需配合ABE7基座使用):

BMXFTA152:另一端接ABE7基座的1.5m电缆

BMXFTA302:另一端接ABE7基座的3m电缆

注:ABE7基座型号可参考:ABE7CPA02。1个BMXAMO0802(H)需要选1个ABE7CPA02,详细请查看选型样本确定。