我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BMXART0414(H)的接线端子型号是什么?
问题描述:
BMXART0414(H)的接线端子型号是什么?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXART0414(H)的接线附件有2种:飞线电缆、与ABE7基座配合使用的接线电缆,其具体型号分别如下(以下5种电缆任选1种即可,BMXFCA*这种电缆需要另外选配ABE7基座):

飞线电缆:

BMXFCW301S:带有颜色编码3m电缆

BMXFCW501S:带有颜色编码5m电缆

与ABE7基座配合使用的接线电缆(需配合ABE7基座使用):

BMXFCA152:另一端接ABE7基座的1.5m电缆

BMXFCA302:另一端接ABE7基座的3m电缆

BMXFCA502:另一端接ABE7基座的5m电缆

注:ABE7基座型号可参考:ABE7CPA412。1个BMXART0414(H)只需要选1个ABE7基座,详细请查看选型样本确定。