[Q&A]BMXAMI0800的接线端子型号是什么?
问题描述:
BMXAMI0800的接线端子型号是什么?所属产品线:
Modicon X80 I/O平台解决方法:
BMXAMI0800的接线附件有3种:接线端子块、飞线电缆、与ABE7基座配合使用的接线电缆,其具体型号分别如下(以下6种附件任选1种即可,BMXFTA*这种电缆需要另外选配ABE7基座):
接线端子块:
BMXFTB2800:压线式可拆卸端子块
BMXFTB2820:弹簧式可拆卸端子块
飞线电缆:
BMXFTW308S:带有颜色编码3m电缆
BMXFTW508S:带有颜色编码5m电缆
与ABE7基座配合使用的接线电缆(需配合ABE7基座使用):
BMXFTA150:另一端接ABE7基座的1.5m电缆
BMXFTA300:另一端接ABE7基座的3m电缆
注:ABE7基座型号可参考:ABE7CPA412。1个BMXAMI0800模块只需要1个ABE7基座,详细请查看选型样本确定。
是否有帮助?