我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]BMXAMI0810(H)的接线端子型号是什么?

问题描述:
BMXAMI0810(H)的接线端子型号是什么?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXAMI0810(H)的接线附件有3种:接线端子块、飞线电缆、与ABE7基座配合使用的接线电缆,其具体型号分别如下(以下6种附件任选1种即可,BMXFTA*这种电缆需要另外选配ABE7基座):

接线端子块:

BMXFTB2800:压线式可拆卸端子块

BMXFTB2820:弹簧式可拆卸端子块

飞线电缆:

BMXFTW308S:带有颜色编码3m电缆

BMXFTW508S:带有颜色编码5m电缆

与ABE7基座配合使用的接线电缆(需配合ABE7基座使用):

BMXFTA150:另一端接ABE7基座的1.5m电缆

BMXFTA300:另一端接ABE7基座的3m电缆

注:ABE7基座型号可参考:ABE7CPA02或ABE7CPA31或ABE7CPA31E。1个BMXAMI0810(H)只需要选1个ABE7基座,详细请查看选型样本确定。