我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BMXDDM3202K的接线端子型号是什么?
问题描述:
BMXDDM3202K的接线端子型号是什么?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXDDM3202K的接线附件有2种:飞线电缆、与ABE7基座配合使用的接线电缆,其具体型号分别如下(以下9种电缆任选1种即可,BMXFCC*这种电缆需要另外选配ABE7基座):

飞线电缆:

BMXFCW303:带颜色编码3m飞线电缆

BMXFCW503:带颜色编码5m飞线电缆

BMXFCW1003:带颜色编码10m飞线电缆

与ABE7基座配合使用的接线电缆(需配合ABE7基座使用):

BMXFCC053:另一端接ABE7基座的0.5m电缆

BMXFCC103:另一端接ABE7基座的1m电缆

BMXFCC203:另一端接ABE7基座的2m电缆

BMXFCC303:另一端接ABE7基座的3m电缆

BMXFCC503:另一端接ABE7基座的5m电缆

BMXFCC1003:另一端接ABE7基座的10m电缆

注:ABE7基座型号可参考:ABE7H16C10或ABE7H16R21或ABE7R16S111或ABE7R16S210或ABE7R16T111或ABE7R16T230。1个BMXDDM3202K模块需要2个ABE7基座,详细请查看选型样本确定。