[Q&A]BMXAMI0410(H)的接线端子型号是什么?
问题描述:
BMXAMI0410(H)的接线端子型号是什么?所属产品线:
Modicon X80 I/O平台解决方法:
BMXAMI0410(H)的接线附件有3种:接线端子块、飞线电缆、与ABE7基座配合使用的接线电缆,其具体型号分别如下(以下8种附件任选1种即可,BMXFCA*这种电缆需要另外选配ABE7基座):
接线端子块:
BMXFTB2000:压线式可拆卸端子块
BMXFTB2010:螺钉式可拆卸端子块
BMXFTB2020:弹簧式可拆卸端子块
飞线电缆:
BMXFTW301S:带有颜色编码3m电缆
BMXFTW501S:带有颜色编码5m电缆
与ABE7基座配合使用的接线电缆(需配合ABE7基座使用):
BMXFCA150:另一端接ABE7基座的1.5m电缆
BMXFCA300:另一端接ABE7基座的3m电缆
BMXFCA500:另一端接ABE7基座的5m电缆
注:ABE7基座型号可参考:ABE7CPA410。1个BMXAMI0410(H)模块只需要1个ABE7基座,详细请查看选型样本确定。
是否有帮助?