我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys Giga系列如何替换LC1D205-620,LC1F115-800及LR9F等产品?

问题描述:
TeSys Giga系列如何替换LC1D205-620,LC1F115-800及LR9F等产品?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品; TeSys Giga 系列保护产品

解决方法:

Tesys Giga系列与LC1D205-620,LC1F115-800,LR9F的替换关系请参考附件Tesys Giga选型对照表。

请注意:表格中的LR9F热过载继电器替换型号LR9G..C为Tesys Giga中国版的,如果只需要CCC, CE,可以使用LR9G…C中国版的,如果需要UL,CSA等认证,请选用LR9G全球版产品,即LR9G结尾不带C的型号。



附件
D282-附件-TeSys Giga选型对照表_20220901144124.xlsx