[Q&A]SoMachine中处理模拟量值线性转换用什么功能块?
问题描述:
SoMachine中处理模拟量值线性转换用什么功能块?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
SoMachine软件中处理模拟量值线性转换可以用功能块“LIN_TRAFO”实现。

它将在原始下限和上限值范围内的输入实数,转换为由新的工程下限和上限值确定的范围内的实数。
其转换基础公式是:(IN - IN_MIN) :(IN_MAX - IN) = (OUT - OUT_MIN) : (OUT_MAX - OUT)
注意:IN、IN_MIN、IN_MAX、OUT_MIN、OUT_MAX均为REAL类型,且满足IN_MIN<=IN<=IN_MAX。
例如:一个温度传感器量程为-50到+50度,精度12位的模拟输入量程为0到4095;则当输入值IN=2048时,输出值OUT=(50-(-50))/(4095-0)*2048=0度。
是否有帮助?