Modicon M262系列PLC经典问题20问
问题描述:
Modicon M262系列PLC经典问题20问所属产品线:
Modicon M262解决方法:
本文收录了施耐德电气400热线技术支持团队整理的《Modicon M262系列PLC经典问题20问》
- M262 系列 PLC 目前有哪几个型号?
- M262 系列 PLC 这几个型号有什么区别?
- M262 运动控制型 PLC 使用 SERCOS III 通讯最大同步轴的数量是多少?
- M262 PLC 默认 IP 地址是多少?
- M262 是否支持以太网环网结构,如果支持最多可以配置多少个设备?
- M262 系列 PLC 系统时钟(RTC)需要电池保持吗?
- M262 运动控制型 PLC 使用 SERCOS III 总线通讯时,是否支持环形或星型拓扑结构?
- M262 系列 PLC 及其扩展通讯模块支持哪些通讯协议?
- M262 系列 PLC 通过 TMSCO1 通讯模块扩展 CANopen 接口,最大可以连接多少个CANopen 从站设?
- M262 系列 PLC 使用以太网通讯协议,各种通讯支持的最大连接数是多少?
- M262M 型号 PLC 本体自带的编码器接口支持哪些编码器?
- M262 系列 PLC 可以通过指令来修改 IP 地址吗?
- M262 系列 PLC 如何使定位变量(%MW, %MD)成为保持型变量?
- 在未配置 M262 系列 PLC 的情况下, TMSES4 自动获取缺省的 IP 地址是多少?
- 如何查看 M262 系列 PLC EtherNet/IP 或 Modbus TCP IOScanner 占用的网络负载?
- M262 系列 PLC 支持的以太网协议默认都使用了哪些端口?
- M262M 系列 PLC 在使用电子凸轮时,支持最大的曲线条数和单条曲线点数是多少?
- M262 与 LMC078 在使用 CNC 功能上有什么区别?
- M262 与物联网 IIOT 设备通讯使用的什么通讯协议?
- M262 系列 PLC 永久保持区的数据大小是多少?
请点击附件,下载完整文档!
是否有帮助?