我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys Giga系列控制与保护产品常问问题32问

问题描述:
TeSys Giga系列控制与保护产品常问问题32问

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品; TeSys Giga 系列保护产品

解决方法:

本文收录了施耐德电气400热线技术支持团队整理的《全新Tesys Giga 系列产品基本产品知识32问》

一、选型替换

1、TeSys Giga是什么?

2、Tesys Giga系列接触器型号命名规则是什么?

......

二、参数特性

1、TeSys Giga系列中国版接触器LC1G205-620和LC1D205-620有什么区别?

2、TeSys Giga系列全球版接触器LC1G115-800和LC1F115-800有什么区别?

......

三、安装尺寸接线

1、TeSys Giga系列接触器LC1G替换LC1D和LC1F外形尺寸有何变化?

2、TeSys Giga系列接触器LC1G替换LC1D和LC1F安装尺寸是否相同?

......

四、应用和诊断

1、LC1G接触器高海拔降如何降容?

2、TeSys Giga系列4极接触器是否适合AC-3/AC-3e应用?

......

请点击附件,下载完整文档!



附件
全新 Tesys Giga 系列产品基础知识32问_20221013163357.pdf