我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]EcoStruxure Machine Expert V2.0支持哪些PLC和运动控制器编程?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert V2.0支持哪些PLC和运动控制器编程?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert V2.0软件平台支持的逻辑控制器和运动控制器如下表所示:

逻辑控制器 运动控制器
M218 LMC100/101/106/201/212/216C
M241 LMC300/400/402/600/802/902C
M251 M262M
M262L