我们今天能为您提供什么帮助?

Video:CVS400-630 SDE触点及其适配器的安装

问题描述:
CVS400-630 SDE触点及其适配器的安装

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:

本视频将介绍CVS400-630塑壳断路器SDE触点及SDE适配器的安装。

首先将断路器操作至规定位置(脱扣位置),先分闸,然后合闸,按断路器上红色的Trip按钮使断路器脱扣,松开断路器前面盖的固定螺丝,取下前面盖,沿着脱扣器上卡槽位置,将SDE适配器垂直插入,固定好SDE适配器的螺丝,将SDE触点垂直插入相应位置,听到咔哒一声,表示安装已到位,将前面盖装好,拧紧螺丝固定。