我们今天能为您提供什么帮助?

Video:CVS400-630 辅助触点安装说明

问题描述:
CVS400-630 辅助触点安装说明

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:

本视频将介绍CVS 400-630塑壳断路器辅助触点的安装

将断路器操作至规定位置(脱扣位置),先分闸,再合闸,按断路器上的红色trip按钮使断路器脱扣。

松开断路器前面盖的固定螺钉,取下前面盖。

断路器内部有若干个卡槽,其中OF/SD/SDE都是相同的触点模块,只是安装的位置不同实现不同的功能。

OF用来指示断路器分合闸状态;SD用来指示断路器脱扣状态,包括故障脱扣(如过载,短路,漏电等),以及非故障脱扣(如人为测试脱扣,MX分励、MN欠压脱扣等);SDE仅用来指示故障脱扣(如过载,短路,漏电等)。

将触点模块垂直插入对应位置,听到咔哒一声,表示安装已到位。需要注意的是,若安装在SDE位置,需要先装SDE适配器,然后再装SDE触点。

将前面盖装好并用螺丝拧紧固定。