我们今天能为您提供什么帮助?

Video:CVS400-630 通用型电操的安装

问题描述:
CVS400-630 通用型电操的安装

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:

本视频将介绍CVS400-630塑壳断路器通用型电操的安装。

首先将断路器操作至规定位置(脱扣位置),先分闸,然后再合闸,按红色trip按钮使断路器脱扣,松开前面盖上的固定螺丝,拆下前面盖。

在实际安装电操之前,应先将断路器带的型号标签贴在电操的相应位置。然后将断路器手柄拨至分闸位置,拆下延伸拨动手柄。

装上随电操标配的拨动手柄,将电操安装在断路器正面,用3个螺丝紧固后,则安装完成。