[Q&A]BMXDAO1615(H)如何接线?
问题描述:
BMXDAO1615(H)如何接线?所属产品线:
Modicon X80 I/O平台解决方法:
下图显示BMXDAO1615(H)模块与预执行器之间的连接:

注: 感性负载和阻性负载的推荐的输出保护由一个变阻器 (GMOV 24...240 Vac) 组成。变阻器的电子特性取决于在用设备所需要的电压。
对于感性负载, 除变阻器外, 建议还选配一个 RC 滤波器( 缓冲器) 。电阻器和电容器的值取决于所使用的设备。
是否有帮助?


下图显示BMXDAO1615(H)模块与预执行器之间的连接:

注: 感性负载和阻性负载的推荐的输出保护由一个变阻器 (GMOV 24...240 Vac) 组成。变阻器的电子特性取决于在用设备所需要的电压。
对于感性负载, 除变阻器外, 建议还选配一个 RC 滤波器( 缓冲器) 。电阻器和电容器的值取决于所使用的设备。
是否有帮助?