我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vigi iC65的F型漏电附件的使用范围是什么?
问题描述:
Vigi iC65的F型漏电附件的使用范围是什么?

所属产品线:
Vigi iC65

解决方法:

Vigi iC65的F型漏电附件是使用在典型的单相变频负载包括家用变频空调,家用变频洗衣机以及小功率变频水泵等等。 单相变频负载发生剩余电流时剩余电流内将混有非工频成分,从而导致传统的AC型、 A型漏电保护产品无法可靠脱扣,而F型漏电附件可以检测出来。