FA422799
FA422799
我们今天能为您提供什么帮助?
CVS直接连接导体的宽度尺寸是多少?
问题描述:
CVS直接连接导体的宽度尺寸是多少?
所属产品线:
EasyPact CVS
解决方法:
CVS直接连接导体的宽度尺寸如下:
型号
连接导体宽度尺寸
CVS100E
≤17mm
CVS100/160/250(除CVS100E)
≤25mm
CVS400/630
≤32mm
首次发布日期:
2022/9/16
修订日期:
2022/9/16
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
EasyPact CVS
探索更多
范围:
EasyPact CVS