我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX塑壳断路器可以下进线吗?
问题描述:
NSX塑壳断路器可以下进线吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX塑壳断路器是否可以下进线取决于分断能力。

  1. 除R,HB1,HB2和HB3分断的产品外,常规分断的产品均可以下进线,即使装有vigi模块或者带一体式漏电电子脱扣单元时也可以下进线。而且性能无任何下降。
  2. R型,HB1型,HB2型下进线分断能力有下降,具体参数下图所示,且不能配置vigi模块。
  3. HB3分断断路器在 800-1150V 的应用中必须上进线。在 690V 及以下的应用中可以采用下进线,下进线的分断能力有下降,参考下表中HB2的分断能力。