CompacT NSX塑壳断路器标准型电操和通用型电操有什么区别?
问题描述:
CompacT NSX塑壳断路器标准型电操和通用型电操有什么区别?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
CompacT NSX塑壳断路器标准型电操和通用型电操有如下区别:
1、从结构上来说,标准型电操有储能结构通用型电操没有储能结构;
2、从闭合时间上来说,因为标准型电操有储能结构,所以标准型电操对比通用型电操闭合时间更快;
3、从操作频率上来说,标准型电操对比通用型电操每分钟最大操作次数更多;
4、从配套附件角度来说,标准型电操可配合铅封附件、挂锁、钥匙锁、钥匙联锁、IP30/IP40门开孔罩、操作计数器使用;通用型电操无法配合这些附件使用。
是否有帮助?