我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ISFT系列熔断器式隔离开关哪些型号能安装在母排上?
问题描述:
ISFT系列熔断器式隔离开关哪些型号能安装在母排上?

所属产品线:
Fupact ISFT

解决方法:

ISFT系列熔断器式隔离开关有挂钩式型号的可以安装在母排上。

注:挂钩式安装的型号与背板安装的型号不同,选型前需确定安装方式。

壳架等级 挂钩式安装在母排上的型号 母排间距(相-相的中心距)
ISFT100 -
ISFT160 60mm
ISFT250 60mm
ISFT400 100mm
ISFT630 -