我们今天能为您提供什么帮助?

AccuSinePQE、晶闸管和接触器投切电容器的区别?

问题描述:
AccuSinePQE、晶闸管和接触器投切电容器的区别?

所属产品线:
无功补偿 - 电容

解决方法:

AccuSinePQE、晶闸管和接触器投切电容器的区别是

AccuSinePQE 晶闸管 接触器
主要功能 无功补偿(容性~感应) 无功补偿(容性) 无功补偿(容性)
主要元器件 IGBT 电容+电抗+晶闸管开关 电容+电抗+接触器
投切精度 连续可调 阶梯投切(如25KVar/50KVar 阶梯投切(如25KVar/50KVar
响应时间 5ms ≤20 ms(过零投切) ≥1min(需放电)
适用负荷 容性负载(快速冲击波动负载) 冲击波动负载 稳定负载
系统谐振风险