我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器的数字输入I1 I2怎么理解?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器的数字输入I1 I2怎么理解?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

在正常操作下,目标功率因数为Cos φ1。接入数字输入后,在高级菜单303中可以设置目标功率因数Cos φ2,当有数字输入时,目标功率因数以Cos φ2为准。在510的菜单中可以设置数字输入关闭时,激活Cos φ2;或者设置数字输入开启时,激活Cos φ2。