我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器出厂的默认参数设置是什么?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器出厂的默认参数设置是什么?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

VL6、VL12的默认参数设置见下图所示:

100-快速启动设置

菜单 出厂设置
Un 400V
Ct 1
AI (No setting)
PFC On
CP1 0.95i
St 10s
Out AUTO [step 1… max 12]

200-测量设置

201 400V
202 1
203 1
204 10%
205 Yes (LL meas.) /No (LN meas.)
206 90° (LL meas.) /0° (LN meas.)
207 (No setting)
208 Auto
209 0 °C

300-控制设置

301 75 %
302 0.95i
303 0.95i
304 No
305 10 s
306 2 s
307 No
308 Yes
309 Yes
310 On
311 1
312 0
313 1
314 No
315 No

400 – 电容器组数据库设置

401 50s
402 3 var C [step 1…max 12]
403 Auto [step 1…max 12]
404 0 [step 1…max 12]

500-报警设置

501 NO
502 7%
503 Yes
504 60s
505 No
506 Yes
507 100k
508 65.5 k h (7 ans)
509 1.3
510 Yes
511 30 °C
512 50 °C
513 Yes
514 Yes
515 Yes
516 Yes
517 7

600-重置

607 xxx.xxx.xxx
608 242

700-通讯设置

701 19.2K
702 Even
703 1