我们今天能为您提供什么帮助?

塑壳断路器EZD160-250的辅助报警触点AXAL的端子号分别是多少?

问题描述:
塑壳断路器EZD160-250的辅助报警触点AXAL的端子号分别是多少?

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

塑壳断路器EZD160-250的辅助报警触点AX/AL上有两组带公共端的转换触点,一组是辅助触点AX,端子号分别为11、12和14,其中11是公共端,12是常闭点,14是常开点;另一组是报警触点AL,端子号分别为91、92和94,其中91是公共端,92是常闭点,94是常开点。详见如下截图所示: