NS630b~1600A抽屉式塑壳断路器CE、CT、CD位置触点怎么订购?
问题描述:
NS630b~1600A抽屉式塑壳断路器CE、CT、CD位置触点怎么订购?所属产品线:
塑壳断路器; Compact NS630b-1600A解决方法:
NS630b~1600A抽屉式塑壳断路器不标配CE、CT、CD位置触点。
订单表没有CE、CT、CD位置触点的勾选选项,但是有单独购买的订货号,用户可以单独购买后自行安装。
最多可以安装3个CE,1个CT和2个CD
注:CE-连接位置指示触点
CT-实验位置指示触点
CD-退出位置指示触点
是否有帮助?