我们今天能为您提供什么帮助?

Video:LC1G接触器安装和接线方法介绍

问题描述:
LC1G接触器安装和接线方法介绍

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

本视频以LC1G245KUEC和LC1G300KUEC为例,向大家介绍了不同规格的LC1G接触器的安装和接线方法。

视频包含:

1、各规格LC1G接触器的安装开孔尺寸图;

2、各规格LC1G接触器主回路端子接线信息;

3、LC1G接触器详细的安装步骤。