我们今天能为您提供什么帮助?

Video:LC1G可逆接触器安装方法介绍

问题描述:
LC1G可逆接触器安装方法介绍

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:
本视频以2台LC1G300KUEC接触器、一个机械互锁附件LA9G970、一套可逆连接套件LA9G3761为例,向大家介绍LC1G可逆接触器的安装方法。
视频包含:
1、不同规格的LC1G可逆接触器安装开孔尺寸图;
2、详细的LC1G可逆接触器安装步骤。