我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Vijeo Designer的画面动作编辑器删除全部动作后,导航窗口该画面下的"画面动作"菜单依然存在,该如何删除?
问题描述:
在Vijeo Designer的画面动作编辑器删除全部动作后,导航窗口该画面下的"画面动作"菜单依然存在,该如何删除?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

在Vijeo Designer导航窗口内的画面新建画面动作后会在此画面下方存在一个"画面动作"菜单,如图:
画面2.png

即使通过右键“画面动作”——“删除所有动作”也只是删除此画面的所有画面动作,而导航窗口该画面下的"画面动作"菜单依然存在,且无法手动删除,如图:
画面4.png

此"画面动作"菜单无需手动删除,关闭并保存工程再重新打开工程,此"画面动作"菜单会自动删除。操作步骤为:
1. 在Vijeo Designer的导航窗口——选择“Vijeo Manager”——右键当前打开的工程名称——选择“关闭工程”(此时提示是否保存对工程的更改,选择"是")。

2. 在Vijeo Designer的导航窗口——选择“Vijeo Manager”——右键上一步关闭的工程的名称——选择“打开工程”(或双击工程名称打开该工程)。

此时再观察此画面下方的"画面动作"菜单已经自动删除,如图:
画面5.png