我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5560(固件版本2.7.8)无法通过网页配置表计?
问题描述:
PM5560(固件版本2.7.8)无法通过网页配置表计?

所属产品线:
PM5000

解决方法:

如下图,在PM5560固件版本2.7.8的新功能中,“Product configuration through HTTP removed”这一条功能是删除了通过HTTP配置,所以在2.7.8版本的固件中,无法通过网页去修改表计配置。