我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
DM2350N和DM2355N通过modbus通讯读取功率因数时如何解析?
问题描述:
DM2350N和DM2355N通过modbus通讯读取功率因数时如何解析?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

DM2350N和DM2355N的功率因数是一个四象限值,从仪表上读到的是真实功率因数的范围是-1~+1之间的数值,但是通过modbus读到的范围是-2~+2,详见如下截图:

当通过modbus通讯读到的功率因数为-1~1之间时,真实功率因数就是通过通讯读到的值;当通过modbus通讯读到的功率因数在-2~-1或1~2之间时,需用读到的值加1或减1才是真实功率因数,详见如下截图: