我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M241掉电保持区是如何分配的?
问题描述:
M241掉电保持区是如何分配的?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

M241/M251剩余变量可以在断电、重新启动、复位和应用程序下载时重新初始化或保留其值。剩余变量有多种类型,分别声明为“保留”、“持久”或者组合为“保留持久性”。

对于 M241/M251控制器,声明为持久变量的变量行为与声明为保留持久性变量的变量行为相同。

下表描述了各种情况下剩余变量的行为:

注意:前 1000 个%MW 会自动持久保留,前提是没有变量与它们关联。它们的值在重新启动/热复位/冷复位后得到保留。其他%MW 作为 VAR 进行管理。

例如,如果程序中具有:

VAR myVariable AT %MW0 : WORD ; END_VAR

%MW0 的行为方式类似于 myVariable(既不会保留,也不会持久)。