我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]HMIGXO系列触摸屏使用什么软件编程?

问题描述:
HMIGXO系列触摸屏使用什么软件编程?

所属产品线:
Magelis GXO

解决方法:

HMIGXO系列触摸屏可以使用Vijeo Designer V6.0 SP2或以上版本,6.0 SP2版本还需要安装一个Add_ON插件;

也可以用Vijeo Designer V6.1或V6.2(SP4及以下)版本软件编程,但需要在软件中激活HMIGXO产品,操作步骤为:

以管理员身份打开Vijeo Designer 软件,单击“帮助”——“关于”菜单,在弹出的窗口中选择“许可”选项卡,单击“升级”按钮,填入升级参考号VJDHTGTGX,点击“确定”即可。(注意:只有Vijeo Designer 软件已授权后才能升级)