我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:EZS+ 630辅助触点的安装
问题描述:
EZS+ 630辅助触点的安装

所属产品线:
EasyPact EZS

解决方法:

本视频将介绍EZS+ 630塑壳断路器辅助触点的安装

OF用来指示断路器合分状态,有单辅助,双辅助;SD用来指示断路器脱扣状态,包括故障脱扣(如过载,短路,漏电等),以及非故障脱扣(如人为测试脱扣,MX分励、MN欠压脱扣等),有单报警;和辅助报警触点。此处左右位置各用一种演示安装。

接下来介绍详细的安装步骤。